结果:找到"与AD功能对比 功能对比",相关内容1000条
- lceda是否有类似ad的copyroomsformat功能
- 在设计一个多通道采集设备,之前用ad的时候有这种布局布线一个通道然后一键搞定的功能不知道lceda有没有。顺便顶一下LCEDA,贺老师是我恩师
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能 发帖人:周坤iyc 发帖时间:2022-11-03 20:15:00
- ft2830PTSSOP-204.5W功率比2820提升,增加ALCOFF、BoostOFF功能
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: ft2830P TSSOP-20 4.5W 功率比2820提升,增加ALC OFF、 Boost OFF功能 发帖人:圣邦ACM 发帖时间:2022-03-26 11:37:00
- LORA芯片对比选项ASR翱杰系列芯片ASR6500X/ASR6601/ASR6505
- LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 翱杰 对比 国产 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-07 17:01:00
- 嘉立创PC小助手右下角图标消息提示
- 怎么躲起来了捏
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 功能 发帖人:Golza 发帖时间:2022-01-15 17:58:00
- AD与立创的功能对比表(个人感官,不一定正确喔)
- 个人感官,不一定正确喔,欢迎大家回馈,来把这份对比表进行客观的完善。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 与AD功能对比 功能对比 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-04-09 11:59:00
- 为什么nRF52832-QFAA深受各大蓝牙方案喜欢
- 现在的蓝牙非常成熟,尤其在消费类产品上,应用非常广泛,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力NORDIC旗舰型的BLE5.0产品,nRF52832-QFAA这款芯片无疑是最受大众欢迎的。为什么呢,在经过大量的测试对比后,我将全方位给大家剖析,这次从五个维度,分别是功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释,nRF52832-QFAA的优越性到底在哪。1.功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA(实测可靠),通过表1可知:相比其他型号,nRF52832的功耗更低。2、射频参数发射功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832-QFAA NORDIC BLE低功耗 蓝牙对比 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-03-02 18:29:00
- 485通讯CAN通讯PKpowerbus二总线芯片
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 各个技术通讯性能的对比 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-01-17 16:19:00
- 查看不了对比SMT结果
- 如下图,在SMT订单列表里,点“查看对比结果”,新弹出的对比窗口看不完信息,又死活不能往右边移动。(注,使用Edge和Chrome都一样)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: SMT 查看 对比结果 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2018-05-11 17:05:00
- 高性能高性比低功耗蓝牙nRF52810介绍
- 超低功耗(ULP)射频专家NordicSemiconductor宣布扩展其同级领先的高性能低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)nRF52系列,增加了优化外设和内存的新型款nRF52810,这是目前市场上性价比最高的单芯片蓝牙5解决方案。nRF52810将以往“高性能”与“入门级”这两个看似难以共存的标签集于一身。一方面,它支持高传输速率和增强的广播包扩展这两项蓝牙5关键特性,且体积更小、能耗更低(在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA,节能50%);另一方面,nRF52810的功能集较精简,将成本降到了支持蓝牙v4.2的nRF51系列的水平,在先进性能、功能和成本...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 高性能 高性比 低功耗 nRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-19 14:29:00
返回